This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:未使用的通道 B 引脚配置

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505115/ds100br210-unused-channel-b-pin-configuration

部件号:DS100BR210

工具/软件:

大家好!

我正在使用 DS100BR210设计新电路板。

我只需要使用通道 A。在这种情况下、通道 B 控制引脚(引脚1、2、5)和视频引脚(我认为引脚11和12应设置为"0"、引脚19和20应保持悬空)的状态是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoav:

    控制引脚可保持悬空。

    针脚11和12应设置为"0"、这是正确的。 应使用交流电容器和电阻器将它们交流端接至 GND。

    引脚19和20应该保持悬空。

    此致、

    Nick