This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:SN65HVD09

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26C32, SN75976A, SN65HVD09, THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505083/sn65hvd09-sn65hvd09

部件号:SN65HVD09
Thread 中讨论的其他器件:SN75976A、AM26C31、AM26C32

工具/软件:

您好、

SN65HVD09 与 SN75976A 之间有何差异?

对于新设计、我必须 为标准应用选择 SN65HVD09或 SN75976A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HVD 器件更新且价格更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯是正确的。 HVD 版本是在2000年代后期设计的,而 SN75版本则是在90年代后期设计的。 最好使用较新的设计、而不是旧的设计。

    [报价 userid="651657" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505083/sn65hvd09-sn65hvd09 ]对于新设计、我必须 为标准应用选择 SN65HVD09或 SN75976A?

    取决于您的具体需求。 这些器件并不常用、因为客户通常不需要如此多的通道。 大多数客户需要四通道驱动器/接收器(AM26C31或 AM26C32)、或者仅使用单通道、例如 THVD14XX (3.3V 和5V 通用 RS485/422驱动器/接收器)或 THVD15XX (更便宜的5V RS485/RS422驱动器/接收器)。 THVD1424系列是 TI 最新/最新的 RS485/422器件、我们通常会比 SNX5系列推荐这一器件。

    - Bobby