This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2442:Z 引脚上拉波形延迟问题

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503002/thvd2442-z-pin-pull-up-waveform-delay-issue

器件型号:THVD2442

工具/软件:

尊敬的团队:

THVD2442的 D 引脚始终处于低电平、DE 引脚是方波信号、且 Z 引脚的输出在低电平和高阻抗状态之间切换。

当 Z 引脚处于高阻抗状态时、该引脚将被上拉至12V。

图示如下。

在实际使用中、Z 引脚上的固定时间电压超过100微秒、即4.5V、无法上拉。

请帮助分析原因。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chu、

    感谢您在 E2E 上发帖。 您的主题已分配给相应的工程师。 请注意、星期五2025年04月18日 是在 TI 达拉斯度假的公司、因此问题会延迟解答。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chu:

    我猜当 DE 引脚为高电平时、Z 上驱动器的 PFET 会主动将电平驱动为接近4.5V。 当 DE 为低电平时、PFET 被禁用、信号可以上升到12V (RC 常量)。  

    您可能需要将 DE 引脚与 Z 信号置于相同的示波器上。 我还建议确定 D 引脚的范围、以确保它不会改变状态。  

    - Bobby