This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:用于实现 USB2.0-USB2.0中继器的2节串联连接

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11, TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506212/tusb2e11-2-series-connection-for-achieving-usb2-0-usb2-0-repeater

器件型号:TUSB2E11
Thread 中讨论的其他器件: TUSB211A

工具/软件:

您好专家、

我正在为调试用例寻找 USB2.0-USB2.0中继器。
据我确认、TI 没有这种器件。(TI 有 USB2.0转接驱动器、但它不会切断 D+/D-线路。 我们需要使用中继器或重定时器切断这条线路以进行调试)。
然后、我找到了 TUSB2E11。

此器件是 USB2.0-eUSB2.0中继器、因此可以切断 D+/D-通道。
因此、我假设我们可以通过遵循 TUSB2E11的2个串联连接来实现 USB2.0-USB2.0中继器。

SOC <=>USB/if 2E11①- eUSB/if 2E11①<=>eUSB/if 2E11②- USB/if 2E11②<=> connector

这种配置是否可以接受?

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kazuki-San、

    这是不可能的。  eUSB2中继器需要通过 eUSB2由 eUSB2主机或 eUSB2设备控制。

    据我所知、市场上没有 USB 2.0重定时器。   通常、像 TUSB211A 这样的 USB 2.0转接驱动器可以纠正信号完整性问题、除非损耗非常高。   

    此致、

    Nicholaus