This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:1.1V 电源供电?

Guru**** 2970000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506272/sn74avc16t245-1-1v-supply-operation

器件型号:SN74AVC16T245
Thread 中讨论的其他器件:SN74AXC8T245、 TXU0104

工具/软件:

您好团队:

 对于 VCC、该器件的建议运行条件为1.2V 或更高。

客户希望使用它进行1.1V 至3.3V 转换。

是否可以将其用于1.1V VCC?

在1.1V 电压下以16位运行时、是否有任何合适的器件?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这样的16位器件。 使用2×SN74AXC8T245或4×TXU0104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    我不建议使用超出建议条件的设备。

    一种解决方案是如 Clemens 所述使用2x sn74AXC8T245。

    此致、

    Josh