This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:IBIS 模型在 RXD 输出的下降沿具有一些不规则行为

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505712/dp83848q-q1-ibis-model-have-some-irregular-behavior-at-falling-edge-of-rxd-output

器件型号:DP83848Q-Q1

工具/软件:

您好:

我们将 IBIS 模型 RXD 引脚仿真为输出、并在驱动器的输出端看到了该行为。

请告诉我们为什么会发生这种情况

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DP83848是一款较旧的器件、支持非常有限。

    您能否提供所用的测试台? 图片就足够了。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在接收端使用图 STM32H757时的测试台

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想请求对模型进行健全性检查、以排除接收器的意外加载。 在 RX_D0线路上、您能否将5pF 负载插入到 GND、而不是接收器? 由于器件使用寿命长、目前尚不清楚如何对此特定 IBIS 模型进行表征、但在较新的 IBIS 模型(DP8382x 系列、DP8386x 系列)中、这是典型的测试台。 如果该下降沿干净、这将导致应用中的阻抗不匹配、而不是 IBIS 模型的问题。

    此致、

    Gerome