This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74FB1650:目前我使用 SN74FB2040作为 BTL 驱动器、但它已经停产、是否有替代产品?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505873/sn74fb1650-currently-i-use-sn74fb2040-as-a-btl-driver-but-it-is-obsolete-is-there-a-replacement

器件型号:SN74FB1650

工具/软件:

是否有任何 BTL 驱动器仍处于活动状态? 我找不到与 BTL 相关的任何器件。

我需要2.1V 电压电平和100mA 输出能力(可能可以接受50+mA)。 另一侧依次是电平转换器和 FPGA。  

理想情况下、4通道和1通道版本会很好、但8通道也可以。

否则、我需要使用一个以2.1V 运行并能够驱动100mA 的普通驱动程序、这种情况很少见。 然后处理 FPGA 中的 BTL 逻辑反转。

请提前告知、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 KJ、

    有两个有源 BTL 驱动器: SN74FB1650 (18位)和 SN74FB1653 (17位)。 我同意在2.1V 下输出100mA 是不常见的。 我们的大多数器件都具有50mA 的绝对最大输出电流。

    此致、

    Josh