This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:当 SS 没有上行伙伴时、集线器似乎会在下行引脚上放置端接、从而导致下行器件行为错误

Guru**** 2852480 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500271/tusb8044a-hub-appears-to-put-terminations-on-downstream-pins-when-there-is-no-upstream-partner-for-ss-causing-downstream-devices-to-mis-behave

器件型号:TUSB8044A

工具/软件:

您好、我当前正在调试一个问题、当没有上游 SS 伙伴时、集线器似乎正在下游端口 SS 引脚上进行端接。  

信号链类似于以下 TUSB8044A ->TUSB5522PI->TMUXHS4446->Type-C 连接器。  其中的任何一项是否会给中心带来虚假的正面影响、使其认为存在上游伙伴?  如果没有上行连接、什么条件会导致集线器放置下行端接?   

集线器不会生成 LFPS ping 或跳转到合规模式、但下游器件会生成 LFPS ping 或跳转到合规模式。

在端口4上发生的情况是、已连接 Realtek RTL8153B、正在跳转到合规性模式、不会枚举 USB 2.0。  主机器件是 iPad 第10代、仅支持 USB2.0。  USB 2.0鼠标将始终工作。   

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果集线器上行连接到 USB2、下行端口也应为 USB2、您能否发送原理图进行审查?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Brain、

    我会直接向您发送原理图、但不会将其上传到公共论坛。

    集线器设置为支持3.2和2.0、 它应该能够同时支持动态校正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    集线器设置为支持3.2和2.0、 它应该能够同时支持动态校正?

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已解决。 Reatek 器件有一个补丁、改进了 RX 检测。

    感谢 Brian 的支持。