This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:"ES&quot 的确切含义;

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505983/tcan2451-q1-exact-meaning-of-es

器件型号:TCAN2451-Q1

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我们近期用于 SBC IC (TCAN2451)的兼容产品。 它是继续组件。 现在状态为 ES2.0、然后将更新 ES2.1版本。

但是,我不知道"ES"这个词是什么意思。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TICSC:

    ES 表示工程样品。  

    格式为 ESX.Y --> X 为主要修订版、Y 为次要修订版。  

    因此 ES2.1表示工程样片主要版本2和次要版本1。  

    本质上、这是可用于开始项目开发的预量产材料、但由于它是预量产材料、因此在早期版本中发现未来可能会发生更改和/或错误修复。 主要修订版通常会发生很大变化、达到固件很可能需要更改以及可能添加新功能的程度、在这种情况下、次要修订通常只是次要的错误修复、并且通常不会影响我们建议使用器件进行设计的总体指南。  

    您也可以告诉客户、他们可以直接联系我解决这些类型的问题-我过去曾与他们合作过、因此他们应该获得我的联系信息。  

    此致、

    Parker Dodson