This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:应用程序确认

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505905/ts3dv642-q1-application-confirmation

器件型号:TS3DV642-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们将 TS3DV642-Q1用于 LVDS、并有一些关于它的问题:

  1. 是否可以交换 TS3DV642-Q1中差分信号的极性?
  2.  我们是否可以将 D1、D2、D3和 CLK 信号连接到 TS3DV642-Q1上的任何 D1、D2、D3和 CLK 引脚、或者它们是否需要遵循特定的引脚映射?

根据数据表中的方框图、我认为没关系。

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    器件只是一种无源开关、因此我们为开关输入提供的命名约定对开关本身并不重要。 只要在数据表规格范围内、甚至是它看到的信号也不重要。  
    话虽如此、是的、您可以切换极性、任何信号都可以在任何引脚上传输(只要保持在数据表限制范围内)

    谢谢!
    Rami