This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TI CAN 收发器、支持/识别 CAN FD 帧为有效唤醒帧

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506684/tcan1145-q1-ti-can-transceivers-which-supports-identify-can-fd-frame-as-a-valid-wake-up-frame

器件型号:TCAN1145-Q1

工具/软件:

您好团队:

您能告诉我、任何 支持/识别 CAN FD 帧为有效唤醒帧的 TI CAN 收发器。

此致、

Mahidhar Modiboyana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahidhar:

    根据 ISO11898-2局部联网要求、只有传统 CAN 帧作为 WUF 受支持。 我们没有任何收发器使用 CAN FD 帧作为有效的唤醒源。

    请参阅此应用手册中的2.4:

    https://www.ti.com/lit/an/slla521b/slla521b.pdf

    此致、

    Sean