This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:规格检查

Guru**** 2851350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506664/ucc2897a-spec-check

器件型号:UCC2897A

工具/软件:

你(们)好  

随附图则、问题如下、我想问在甚么地方可以作出调整。

1、输入10V 只能输出12V/150W (目标200W)

2.输入9V 只能输出12V/115w (目标200W)

3、Q12温度很高,不制冷就会自行烧掉。 是否有任何需要特别注意的参数?

e2e.ti.com/.../12V_5F00_200W_5F00_UCC2897.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于要点1和2、如果已达到设计的最大值、请首先检查占空比、如果已达到设计的最大值、则需要调整 dmax、或调整变压器匝数比以实现更大的占空比、或者对于相同的 dmax、请调整匝数比以提供帮助。

    对于要点3、检查 Q12导通损耗和开关损耗及其开关波形以进行校正或使用更好的 MOSFET。