This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:can'重新使器件化

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506640/tusb8044a-can-t-regonize-the-device

器件型号:TUSB8044A

工具/软件:

您好、

最近、在进行了4XX 次热启动测试期间、我们发现 TI TUSB8044AIRGCT 内的 USB2集线器无法识别器件。
设备:鼠标、键盘、USB2闪存驱动器。
但是、在系统中仍能检测到 TUSB8044AIRGCT、如下图所示。 关闭电源并重新引导后、问题可以解决、并恢复正常操作。

如果您以前遇到过类似情况、您能否提供对此问题进行故障排除或分享的可能指导?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff:

     您能否提供3.3V 1.1V 和 GRStz 信号的波形? 如果在原理图中有、可以移除 SCL/SDA 上的上拉电阻吗?

    好极了

    Brian