This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:并联485和 CAN

Guru**** 2929640 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3414, SN65HVD234, THVD1439, SN65HVD231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506787/sn65hvd234-paralleling-485-and-can

部件号:SN65HVD234
主题中讨论的其他器件: THVD1439、TCAN3414、 SN65HVD231

工具/软件:

我们希望将  THVD1439的 A/B 输出和 SN65HVD234 CAN 收发器的输出并联、因此任一 标准都可在我们的双引脚接口上使用。 选择这些器件是因为它们在禁用时具有低功耗。

我们发现、当 CAN 收发器与1439并联安装且1439启用(RE=0、DE=1)且65HVD234被禁用(?) 当 Rs=1和 EN=0时、 两个器件共享的数据线路存在但从未达到低于1/2Vcc 的数据。  我们可以理解、D+(CANH)和 D-(CANL)上的485数据可能会受到影响、但受影响的项目是尝试驱动数据线的485的输出。

我怀疑将 CAN 收发器置于我们认为的禁用状态时、引脚4 (R)上的驱动器仍处于启用状态并且为高电平、因此会阻止1439将数据拉至接地。  

您推荐使用低功耗 CAN 收发器、此收发器在禁用时断开数据侧。 不需要待机监听。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    请帮助了解 具有低功耗和数据侧断开连接的 SN65HVD231、或借助我们更新的器件 TCAN3414

    此致、

    Michael。