This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0307:串行数据补码输出。

Guru**** 2953650 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506532/lmh0307-serial-data-complement-output

器件型号:LMH0307

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户希望 LMH0307具有 三个 HD-SDI/3G-SDI 输出。
LMH0307数据表中的引脚说明  

/SDO0是串行数据输出0补码输出。
/SDO1是串行数据输出1补码输出。

什么是补码输出?
是否是最远补码输出/SDI (串行数据补码输入)的输入?
对于  HD-SDI/3G-SDI 输出、它们是否可以使用/SDO0和/SDO1 (串行数据真输出)、与 SDO0和 SDO1 (串行数据真输出)相同?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomia-San:

    补码输出通常由串行器/解串器或 FPGA 与真正的输出一起使用、因为它们使用差分逻辑来处理 SDI 信号、并可以将信号视为差分对、以提高信号完整性等。

    不建议 在 SDI 应用中将补码输出用作单独的输出。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    j