This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0307:三个 HD-SDI/3G-SDI 输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0307, LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506523/lmh0307-three-hd-sdi-3g-sdi-outputs

器件型号:LMH0307
主题中讨论的其他器件: LMH0302

工具/软件:

尊敬的团队:

客户正在寻找具有三个 HD-SDI/3G-SDI 输出的器件。
当他们查看 LMH0307的数据表时、应用电路似乎能够控制四个输出。

它们是否可以将 LMH0307用于 三个 HD-SDI/3G-SDI 输出?

如果您有任何其他解决方案、请告诉我。

此致、

二宫幸史

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomia-San:

    LMH0307支持两个3G-SDI 输出。 我认为我们没有支持三路输出的电缆驱动器。 但是、客户可以采用一个 LMH0307和一个 LMH0302来驱动三个输出。

    此致、

    j