This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:100BASE-TX 合规性测试需要脚本

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506653/dp83822i-need-script-for-100base-tx-compliance-testing

器件型号:DP83822I

工具/软件:

你(们)好  

下面的测试是否足以进行 100BASE-TX 合规性测试? 在测试过程中、我们是否需要执行任何进一步设置才能从  DP83822I 发出模式?  

     寄存器0x1F = 0x8000 //复位 PHY

寄存器0x0 = 0x2100 //对 DUT 进行编程以强制加快100BASE-TX 模式

寄存器0x19 = 0x21 //将 DUT 编程为强制 MDI 模式。 对于 MDIX 模式、设置为4021

寄存器0x1F = 0x4000 //重新启动 PHY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的脚本应该很好。 如需更多信息、请参阅82x 系列合规性应用手册(www.ti.com/.../snla266b.pdf = 1745575856790&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.de%252F)。  

    此致、

    j