This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:关于 STB 引脚的问题

Guru**** 2613835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506574/tcan1042-q1-question-about-stb-pin

器件型号:TCAN1042-Q1

工具/软件:

您好、专家  

我在数据表中看到了以下方框图。 我对此有两个问题  

问题1:这个恒流源的电流是多少?

问题2:如果 STB 引脚悬空、则 STB 引脚电平是多少? 高电平还是低电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    1.请参阅 IIH 和 IIL 规格、了解 STB 为高电平或低电平时拉出或灌入的电流。  
    2.高基于电流源供应,谢谢。  


    此致、

    Michael。