This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:引脚设置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504409/ds110df410-pin-setting

部件号:DS110DF410

工具/软件:

您好的团队、

我对引脚设置有一些疑问。

1)在绕过 CDR 的情况下使用 DS110DF410时、是否需要输入基准时钟? 在这种情况下、REFCLK_IN/OUT 引脚是否可以保持开路?

2)如果仅使用通道0、通道1、2和3的 RXP/N、TXP/N、LPF_CP 和 LPF_REF 引脚是否可以保持开路?

3)数据表中 LPF_CP 和 LPF_REF 的引脚说明、"在 LPF_CP_0和 LPF_REF_0之间放置一个22nF±10%电容器。" 另一方面、EVK 允许将这两个引脚短接。 在什么情况下应该短接它们?

此致、

米山直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我还有一个问题。

    4)数据表指出:"对于 SMBus 从模式、READ_EN 引脚必须连接至低电平。 请勿将其悬空或连接至高电平。" READ_EN 引脚是否需要下拉电阻器? 如果是、电阻值应该是多少?

    此致、

    米山直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yoneyama-San、

    感谢您在 DS110DF410上发布您的查询。

    已为该线程指派工程师。 请允许他们查看此调查、并在本周中提供反馈。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Naoki-San、

    在绕过 CDR 的情况下使用 DS110DF410时、是否需要输入基准时钟? 在这种情况下、REFCLK_IN/OUT 引脚是否可以保持断开状态?

    我们还没有验证这一点。

    Unknown 说:
    2)如果仅使用通道0、通道1、2和3的 RXP/N、TXP/N、LPF_CP 和 LPF_REF 引脚是否可以保持断开状态?

    如果不使用输入、最好对其进行端接。  

    Unknown 说:
    3)数据表状态中 LPF_CP 和 LPF_REF 的引脚说明、"在 LPF_CP_0和 LPF_REF_0之间放置一个22nF±10%电容器。" 另一方面、EVK 允许将这两个引脚短接。 在什么情况下应短接?

    环路滤波器引脚设置 CDR 的抖动带宽。 电容器会限制 CDR 抖动容限。 这与您的应用无关。

    4)数据表指出:"对于 SMBus 从模式、READ_EN 引脚必须连接低电平。 请勿将其悬空或连接至高电平。" READ_EN 引脚是否需要下拉电阻器? 如果是、电阻值应该是多少?

    它可直接连接至 GND。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    感谢您回答我的问题。

    此致、

    直树