This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:TUSB2046I

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497846/tusb2046i-tusb2046i

器件型号:TUSB2046I
主题中讨论的其他器件:TPS2557

工具/软件:

以前、TUSB2046の回路図を確認して頂きましたが、μ s

その回路図の基板を動かした(PC -(USB)-基板)ところ、

以下のメッセージが出て、USBハブ配下のCODECが認識できない様です。μ s

回路的に何かまずいところがあるのでしょうか?

--- ★PC側で表示させるエラーメッセージ

USBハブの電力が足りません。μ s

ハブが十分な電力を供給していないため、USB 复合视频 Deviceをサポートできません

——

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    消息显示编解码器设备没有足够的功率、您是否知道编解码器所需的功率?

    您是否有 OCDEC 数据表?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CODECの消費電力は非常に小さいです。μ s

    また、TUSB2046のBUSPWR 引脚="H"→"L"に変更すると、本問題の発生は無くなりました。μ H

    この対処方法でもんだ有りませんでしょうか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 BUSPWR 为低电平时、 是否仍可 从 Vbus_switch 上获得 Vbus?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    はい。VBUSは正常に出力(5V程度)されています。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果仍获得 Vbus、则它应该没有问题。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再度確認になります。μ s

    TUSB2046のBUSPWR 引脚="L"で改善していますが、μ H

    元々、TUSB2046のBUSPWR 引脚="H"の状態で、以下のメッセージが出た理由は何か考えられるのでしょうか Ω?

    回路的に大丈夫か再確認したく…

    --- ★PC側で表示させるエラーメッセージ

    USBハブの電力が足りません。μ s

    ハブが十分な電力を供給していないため、USB 复合视频 Deviceをサポートできません

    ——

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vbus 似乎不足以满足您所连接的设备的需求。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご連絡ありがとうございます。μ s

    もう一点だけ質問になりますが、μ s

    BUSPWR 引脚="L"設定した際にマスタ電源をローカル電源→VBUS電源に切り替えましたが、μ H

    同様の問題は発生せず、正常に起動しています。μ s

    BUSPWR 引脚="H"設定時は、ローカル電源 μ VBUS電源ともにNGでした。μ s

    BUSPWR pin設定と以下の結果は妥当な結果と言えるのでしょうか?

    確認方法が合っているか、心配しています。Ω

    (USB-I Hub配下には、编解码器/USB-I Serialが接続されていますが、消費電流は数10mA程度です)

    ——

    1. BUSPWR pin="H": VBUS電源マスタ   NG  

    2. BUSPWR pin="H":ローカル電源マスタ NG

    3. BUSPWR pin="L": VBUS電源マスタ   正常

    4. BUSPWR pin="L": ローカル電源マスタ 正常  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下此 VBUS 控制器的工作原理吗?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2557の前段で、端子切替 Ω(VBUS 或 ローカル Ω(AC→5V))を行っています。Ω

    USBが接続されたら、POWEREN="L"出力され、TPS2557がEN (EN="H")となり、

    配下に電源供給されます。μ s

    デフォルト端子設定は、ローカル側(AC→5V)となります。Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稍后我将介绍。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 Q1连接到  TPS2557输出?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    オーバーカレントで電源が落ちる際(PWRON="L"-->"H")、急峻にTPS2557 OUT電源が落ちる様

    負荷ó n 100Ω経由でTPS2557 OUTに接続しています。ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清除过流后、PWORN 将恢复、因此无需将 TPS2557输出连接到 以红色显示的控制晶体管。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    回到主题、您是否了解以下原因?

    ——

    1. BUSPWR pin="H": VBUS電源マスタ   NG (*1消息)

    2. BUSPWR pin="H":ローカル電源マスタ NG (*1消息)

    3. BUSPWR pin="L": VBUS電源マスタ   正常

    4. BUSPWR pin="L": ローカル電源マスタ 正常  

    -----

    (*1条消息)

    USBハブの電力が足りません。μ s

    ハブが十分な電力を供給していないため、USB 复合视频 Deviceをサポートできません

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过结合使用 BUSPWR 和 EEDATA/集中输入、TUSB2046x 支持四种电源管理模式。

    如果   BUSPWR pin="H"、您是否尝试过  EEDATA/集中到低电平?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BUSPWR PIN="H"、EEDATA/GANGED="L"

    設定しましたが、結果は同じでした。以下のメッセージが出ます。μ s

    ——消息

    USBハブの電力が足りません。μ s

    ハブが十分な電力を供給していないため、USB 复合视频 Deviceをサポートできません

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、该系统需要自供电。

    好极了

    Brian