This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810的 EEPROM 文件

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497690/ds280df810-the-eeprom-file-for-ds280df810

器件型号:DS280DF810

工具/软件:

您好、

请提供 EEPROM bin。  DS280DF810的文件(基于以下内容):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您的系统中 DS280DF810的 I2C 地址是多少?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    谢谢、我们的 I2C 地址为0x30。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我对您的配置有一些疑问。

    • 0x7F 的值冲突。  您能否确认要设置什么值?
    • 您似乎在 遵循 DFE 持续自适应的顺序、但尚未启用 DFE。  是否要启用 DFE?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    请帮助确认使能寄存器为0x7F 或0x23、而0x7F 是 连续自适应寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    0x23/0x1E 处理 DFE 使能。

    0x7D/0x7F 处理连续自适应。

    我还注意到您正在将后置光标设置为+2。  在大多数情况下、客户将后标符号设置为"-"、而不是"+"。  您是否已测试这些设置并确认它们是最佳设置?

    我们将根据以下配置生成2个 EEPROM 并与您分享。  通道选择寄存器写入和 CDR 复位寄存器写入将不适用于 EEPROM。

    我强烈建议您下载 SigCon Architect 并安装 DS280DF810器件配置文件、以便将来生成 EEPROM。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    你@发送一封电子邮件给我(liui.Zhang arrow,com)我会在电子邮件中循环客户吗?

    我从苔丝那里接到了一个电话、你可以在一个月前通过电子邮件为客户提供支持? 客户使用  DS280DF810具有许多支持需求、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我们正在为此创建和测试 EEPROM 文件。

    客户是否可以在 E2E 上跟进?  如果可能、我们更希望在 E2E 上提供支持。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    这对于我们 E2E 的客户也是合适的。

    客户反馈给我们以下内容:

    1.他们不知道如何设置 DFE 函数,需要我们提供打开/关闭 DFE EERPOM 程序;

    2.将姿态光标设为+2/-2、CPU RX  眼图模式很适合+2、而 -2姿态光标则不符合标准;

    3.他们无法使用 SigCon Architect、并且没有 USE2ANY 工具、因此需要 TI 为此器件提供相应的支持。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    感谢您的跟进。  我们将在本周晚些时候提供 EEPROM。

    Thansks,

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    请帮助确认 是否有任何进展、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    Drew 仍在处理这些 EEPROM 文件、因此对延迟深表歉意。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    对延迟深表歉意。  我们需要在这方面花更多时间来解决测试过程中发现的其中一个 EEPROM 问题。

    我们计划在接下来的几天内提供更新的 EEPROM。

    谢谢

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    乐于支持、会让您随时了解最新信息。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我们根据以下配置创建了两个 EEPROM 映像。  请参阅随附的内容。

    e2e.ti.com/.../config1_2D00_modified.hex

    e2e.ti.com/.../config2_2D00_modified.hex

    谢谢、

    Drew