This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:合规性测试

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494142/dp83867ir-compliance-test

器件型号:DP83867IR

工具/软件:

您好、

在以下主题中、人们正在讨论合规性测试。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768354/linux-dp83867ir-dp83867ir-compliance-test-is-failed

我还通过合规性测试获得了 NG 结果、并希望通过私人消息发送文档。 您能否向我发送一个朋友的请求并为我提供一些支持?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-san

    请查看这两个应用手册、如果它有助于您通过合规性测试、

    https://www.ti.com/lit/an/snla239c/snla239c.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/snla385/snla385.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的支持。

    我已通过私人信息向您发送文档。 如果您能查看这些信息、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-san

    在进行合规性测试时是否将 PHY 设置为"测试模式1"? 请参阅下面的寄存器命令

    写入 TM1单通道:
    => MII 写入0 0x00 0040 -> 1000Base-T
    => MII 写入0 0x10 5008 ->强制 MDI
    => MII 写入0 0x09 3B00 ->测试模式1
    => MII 写入0 0x0d 001f ->写入扩展寻址
    => MII 写入0 0x0E 0025 ->要写入的寄存器
    => MII 写入0 0x0d 401F ->写入扩展寻址
    => MII 写入0 0x0E 0400 ->将输出测试模式写入通道 A
    已执行测量照射行程1。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    通过在测试模式1至4之间切换来执行合规性测试。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-san

    您有没有机会在私信中分享您的原理图和布局? 我想先查看它们、确保它们不会影响合规性结果。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    我已通过私人消息向您发送了我从客户处收到的电路图和布局。 如果您能确认未通过合规性测试的原因、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-san

    我提供了布局审核回复。 寄存器0xA0、0xA1、0xA2、0xA3有助于调整每个通道的信号振幅。 请相应地对这些字段进行实验、看看它们是否为这些合规性测试提供帮助。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的答复。

    我给你发了一封私人邮件。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-san

    请查看我在私人邮件中的答复。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    我给你发了一封私人邮件。

    如果您能查看此内容、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    David-san 目前正在出差、因此他的回复可能会延迟。 谢谢你。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-san

    请在私人 e2e 消息中查看我的回复。

    谢谢

    David