This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF410:关于特殊应用

Guru**** 2591330 points
Other Parts Discussed in Thread: DS560DF410, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503234/ds560df410-about-a-special-application

器件型号:DS560DF410
主题中讨论的其他器件: DS280DF810

工具/软件:

您好的团队、

客户正在进行 PCB 测试应用、他们希望使用该 IC 的(EOM)功能来测量 PCB 上的布线是否符合眼图规格。
它们使用两个器件来测量布线、并通过其中一个器件发送高速信号。
使用布线另一端的 EOM 功能观察信号是否正常。

这种应用是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    根据您的说明、客户似乎对使用此 IC 的 EOM 功能进行合规性测试中使用的精确眼图测量感兴趣。

    我不建议将该器件用于精确的眼图测量。  该器件可提供不适用于合规性测试的粗略眼图测量值。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    您有更好的建议吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    DS280DF810或类似器件上的眼图监测器将产生比 DS560DF410更好的眼图。  也就是说、这些器件不是高速示波器的替代品。

    我们的产品组合中没有任何产品可替代高速范围功能。

    谢谢、

    Drew