This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:建议的 strap 配置电阻器

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505359/ds90ub934-q1-suggested-strap-resistors

器件型号:DS90UB934-Q1

工具/软件:

您好、专家、

数据表指定了建议的 Strap 配置电阻器值、如下所示。 由于客户担心由于冷凝而导致电阻器值变化、他们希望使用较小的电阻器值。

 :1.5kΩ%使用上拉/下拉 1.2kΩ Ω VDD18 (1k Ω)而非71.5koh/56.2k Ω 来实现0.443*VDD18吗?

2.他们是否可以使用 上拉/下拉:开路/Open 而不是4.7kΩ:10.0k Ω?

谢谢、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    我们通常建议使用建议的自举电阻值。 当使用71.5koke/56.2k Ω 时、器件要配置为不正确的 IDX 设置、电压电平需要降低~6.5%或增加~8%。 在开路/10k Ω 的情况下、任何电阻变化都不应显著改变引脚上的电压电平。 因此、我认为由于冷凝而导致的电阻值变化不会导致 Strap 配置不正确。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas、

    根据客户的专业知识、冷凝电阻为~47K Ω。 因此、当发生冷凝时、71.5k Ω 和56.2K Ω 会受到显著影响。 这就是他们希望使用1.5koh/1.2k Ω 电阻器的原因。 使用 1.5koh/1.2k Ω 电阻器是否有风险?

    此外、对于开路/10k Ω 电阻器、电阻器值实际上不会产生太大影响、是正确的吗? 我认为10k Ω 或4.7k Ω 无关紧要、因为 Rhigh 是开放的。

    谢谢、

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    我们的一般建议是使用数据表中提供的较大电阻值来降低 IDX 引脚上漏电流过大的风险。 然而、IDX 引脚上的电压电平是配置器件的 I2C 地址的最重要因素。 如果客户可以保证电压电平保持在指定范围内、则可以使用较小的电阻值。

    请注意、需要使用容差为1%的电阻器。

    此致、

    Lucas