This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:多路复用 I2C

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A, SN74LV4052A, TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506937/pca9545a-multiplexing-i2c

部件号:PCA9545A
主题中讨论的其他器件: SN74LV4052ATMUX1209

工具/软件:

我有一个 μ I²C 主 器件(UC)和4个从器件—所有器件都具有相同的默认地址(0x60)、只能通过 I²C Ω 进行更改。
在小型生产环境中、我使用跳线隔离每个器件并手动更改地址。
但这对于大规模生产来说并不现实。

使用 PCA9545A 或类似的 I²C Ω 开关是否是一个很好的解决方案?

我需要快速与所有4个器件通信、因此快速切换很重要。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、PCA9545A 允许隔离这些器件。

    如果您有两个可用的 GPIO、也可以使用普通的4:1开关、例如 SN74LV4052A 或 TMUX1209。