This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:DP83TG720R-Q1

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503645/dp83tg720r-q1-dp83tg720r-q1

器件型号:DP83TG720R-Q1

工具/软件:

您好专家、

基本条件:系统不需要从以太网远程唤醒、而需要本地唤醒。  

如果在 SOC 正在使用 IO 控制电源管理模块启用时在 PHY 和电源管理 模块启用之间断开 INH。 这是否支持基本条件要求?

触发远程唤醒后、PHY IC 是否成功从睡眠模式进入正常模式?  同样的问题 dp83tc812r。

该步骤计划如下:

  1. 触发远程唤醒;
  2. 几秒钟或几分钟后;
  3. SoC IO 将 电源管理模块使能引脚设置为高电平;
  4. PHY 进入正常模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    这是目前在美国的假期、因此回复将被延迟。 请预计下周初对这一询问的答复。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:  

    必须切断电源720以进入睡眠模式、并在720被唤醒后重新启用。 如果您想使用 SoC 来启用电源轨、这在理论上是可能的。

    与建议的实施相比、这样做有什么优势?

    谢谢、

    David