This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:DS990UB94 --决议

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506855/ds90ub933-q1-ds990ub94----resolution

器件型号:DS90UB933-Q1

工具/软件:

您好、TI 团队、

DS90UB944的输出是否支持分辨率为3036 (RGB)* 1708的屏幕?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关、

    请提供有关您的配置和视频设置的更多详细信息、以便获得更好的支持。

    假设采用以下视频设置:

    • FPD-Link 的单芯片解决方案
    • 假设没有菊花链
    • 活动显示= 3036 x 1708
    • 刷新率= 60Hz
    • 颜色分辨率= 30位
    • 空白=活动显示的15%

    计算方法如下、以确定带宽:

    Pactive = 3036 * 1708

    Pblanking = 0.15 * Ptotal

    Ptotal = Pactive + Pblanking

    PCLK = Ptotal * 60Hz = 357.8 MHz

    FPD 数据速率= PCLK * 30位颜色= 10.73Gbps

    在这种情况下、FPD 数据速率在带宽内( 具有双端口配置的13.5Gbps FPD-Link III);因此、DS90UB944将支持该分辨率。

    请确保您至少使用5.4Gbps 4通道 DP、以支持给定的分辨率。 请参阅下面的计算:

    谢谢、

    Ragav Subramanian