This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330:TCAN330故障状态和引脚排列

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506897/tcan330-tcan330-fault-state-and-pinout

器件型号:TCAN330

工具/软件:

您好;

我有两个关于 TCAN330的问题。

1)在 TCAN330中、如果不使用、SHDN (引脚5)和 S (引脚8)可以直接连接到 GND 而无需电阻器?  我们不需要将这两个引脚连接到 MCU。


2)我的另一个问题是,如果通信或 tcan330,是否需要重置设备? 换句话说、在发生故障时、是否需要使用 MCU 的 TXD 和 RXD 以外的引脚复位 tcan330?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好商城、

    1.是的,这是有效的,器件包括内部下拉电阻。  

    2.不能,一旦故障被清除,设备将恢复正常,谢谢。  

    此致、

    Michael。