This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV018A:不规则输出电平 SW、与下降安全功能的关系

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505416/ds90lv018a-irregular-output-levels-sw-relationship-to-the-fall-safe-feature

器件型号:DS90LV018A

工具/软件:

尊敬的 exparts:

在我设计的电路中、我没有采取预防措施、"差分输入端子在不使用时应该断开"、并且输出电平不规则地从"H"更改为"H"更改为"L"。 由于隔离变压器连接到 IC、因此差分输入端子通过变压器连接。

然而、并非所有 IC 都出现这种输出变化、一些 IC 的固定输出电平为"H"。
你能 告诉我是什么让这种厌恶? 我怀疑可能涉及失调电压的变化。

如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的"失效防护功能"部分说明了输出何时保证恒定。

    什么元件完全连接到隔离变压器的输入? 是否有端接电阻器? 信号(或噪声)是否大于10mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu:

    听起来可能会有一些噪声耦合到变压器中并导致接收器改变输出状态。 以下内容构成数据表的失效防护功能部分

    拔出的电缆可能会变成悬空天线、从而拾取噪音。 如果电缆拾取超过10mV 的差分噪声、接收器可能会将该噪声视为有效信号和开关。

    所有器件都有一定的工艺差异、因此在这种情况下、某些器件可能更容易受到振荡的影响不足为奇。 我建议遵循数据表的说明、并在可能的情况下使接收器输入在不使用时保持悬空。 此外、如数据表中所述、可在输入端添加电阻器以增加失效防护偏置、这在这种情况下有助于避免振荡。 请参阅 有关失效防护偏置的应用手册。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我了解这种情况。  如果失效防护失调电压较大、则天线拾取的噪声对该失调电压的影响相对较小。

    根据器件的不同、失调电压的变化是什么? 我们是否可以披露任何数据?

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu:

    这不是我们不幸获得的数据。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    -关于"如果电缆拾取超过10mV 的差分噪声", 这些检查是否在装运前测试期间进行?
    - 或者、由于 "10mV"没有指定、这只是 一个参考值吗?

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu:

    10mV 仅作为参考。 实际切换点可以是介于+/- 100mV 之间的任何值、如 VTH、VTL 规格中所述。

    此致、

    插孔