This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297EVM:将 LMH1297配置文件添加到 SigCon

Guru**** 2929000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506808/lmh1297evm-adding-lmh1297-profile-to-sigcon

器件型号:LMH1297EVM
主题LMH1297中讨论的其他器件

工具/软件:

我申请了对 SigCon 的 LMH1297配置文件的访问。  您能否批准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DP:

    您应该立即拥有访问权限。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仍然显示"访问挂起"。  您能否在此线程中提供与用于 SigCon 的 LMH1297软件包的链接、以便我可以验证是否具有正确的链路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以再次查看吗? 我目前看不到您的任何待处理请求。

    系统可能需要一些时间来注册访问权限、但不应太长。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在正在工作。  谢谢!