This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH949A-Q1:环境温度

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH949A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507278/ds90uh949a-q1-ambient-temperature

器件型号:DS90UH949A-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助我了解以下2个问题。

1.第32页的数据表7.4.2.4,提到如下。 您能告诉我如何理解" DS90UH949A-Q1周围的环境温度变化比40°C 高"吗?
mean① Ta 是否绝对高于/低于40C、或者②the Ts (起始环境温度)的变化大于40C (例如 Ts=20C、Ta 高于60C)? 或③any 其他理解?

请告诉我①、②或③正确。 如果③、请告诉我细节。

2、根据问题1或 T_CLH1的 T_CLH_2规范,是否有 PLL 锁定丢失和输出从 Ser -> DES 停止的可能性,当在寒冷的环境中,汽车/发动机启动,然后它得到预热。

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    [quote userid="488273" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507278/ds90uh949a-q1-ambient-temperature ①请告诉我正确的②、③或。 如果③请告诉我详细信息。

    相对于 TS (初始环境温度)的变化超过40°C。您的第二个说明是正确的。  

    [quote userid="488273" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507278/ds90uh949a-q1-ambient-temperature 根据问题1或 T_CLH1 T_CLH_2规范、PLL 锁定是否可能丢失并且 Ser -> DES 的输出是否停止、在寒冷环境中汽车/发动机启动然后变热。

    只要环境温度在为这些规格指定的范围内、PLL 锁定就应持续处于高电平(假设其他配置都正确)。  

    BR、

    以斯帖