This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:我们 CDR 的最佳 JTF 带宽设置

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507012/ds280df810-optimal-jtf-bandwidth-setting-of-our-cdr

器件型号:DS280DF810

工具/软件:

尊敬的团队专家:

关于 IEEE802.3bj 接收器测试、我知道、增加我们的 CDR 带宽可以在必要时跟踪更快的抖动、但也会给信号路径的后级带来一些残留抖动。

我想说的  是 、在"前提下"、最低的 CDR 带宽可能是理想设置 、即我们的重定时采样器可以使用注入的高频 SJ 跟踪所有模式、

因此、衰减的残余抖动影响对于整个系统测试来说是最小的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是的、您的理解是正确的。  在大多数客户案例中、使用默认 CDR 带宽。

    谢谢、

    Drew