This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:预加重和均衡问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507569/ds90ub983-q1-pre-emphasis-and-equalization-questions

器件型号:DS90UB983-Q1

工具/软件:

当使用 DS90UB983创建 FPD-Link IV 信号源时、我遇到了一个问题:使用10米电缆时显示屏正常工作、但使用6.5米电缆时显示屏无法显示。 能否通过调整 DS90UB983芯片的预加重或 DS90UB984的均衡功能(LCD 面板内)来解决此问题? 请告诉我需要配置哪些寄存器才能实现这一点。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sting:

    均衡功能会有所帮助、但您能否联系当地的 FAE 以在内部论坛上发布此问题、因为此器件的技术细节(有关寄存器配置)是 NDA? 谢谢!

    以斯帖