This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:DS125DF1610 PRBS 频率问题检查

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506475/ds125df1610-ds125df1610-prbs-frequency-question-check

部件号:DS125DF1610
主题 DS560DF810中讨论的其他部分

工具/软件:

尊敬的团队:

客户对  DS560DF810和 DS125DF1610有疑问 。 您可以帮助支持以下问题吗?

1.对于 PRBS 频率并除以任意数字? 或者只能进行2/4或8分频?

2. PRBS 31的通道测试时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    1. DS125DF1610可支持2/4/8分频。  DS560DF810可支持2/4分频。
    2. 我不明白您所说的"车道测试时间"是什么意思。  您能帮助澄清一下吗?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、
    感谢您的反馈。 对于 通道测试时间、客户使用 PRBS-31测试一个通道时需要花什么时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    请使用这个计算器。

    https://www.sitime.com/ber-confidence-level-calculator

    谢谢、
    Drew