This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:如何调试网络端口

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC814R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497851/dp83tc814r-q1-how-to-debug-a-network-port

器件型号:DP83TC814R-Q1

工具/软件:

我们使用 DP83TC814R-Q1、在 linux-4.19内核中来移动驱动程序 dp83tc812.c、我们可以识别 PHY id、但我们无法使用 ping 命令连接其他器件、我们已使用示波器测试 TX clk 为25M、数据线路是数据信号、无法接收 Rx 数据、Rx clk 没有信号

我们使用 RGMII +从模式我们发现 SGMII  +从模式硬件上设置根据 RTOS 驱动程序软件修改了模式

仍然无法成功 ping 通器件、我想问、该 RGMII 模式是否硬件修改
或者、是否有任何其他方向可以帮助我通过网络端口非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renf:

    Unknown 说:
    想问、该 RGMII 模式是否硬件修改

    您可以使用 MDIO 更新模式。 如果您具有寄存器访问权限、则可以使用地址= 600h 覆盖该值。

    另请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/snla431/snla431.pdf 我们的调试应用手册、其中将提供有关故障排除的更多信息。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。