This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:1588 SYNC-E 请求

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507398/dp83630-1588-sync-e-request

器件型号:DP83630

工具/软件:

尊敬的团队:

客户得到了需要1588和 SYNC-E 的情况、DP83630似乎可以满足该要求

您能给我们看一下这个图表吗

 DP83630是否正常? 如果没有、您能为我们提供任何解决方案吗? 感谢您的帮助并向您学习、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    DP838630不支持 RGMII。 在此应用中、您需要在 CPU 和 DP83630之间使用 MII 或 RMII:

    该器件可接受和输出1588时钟。 此外、可以对其进行编程以输出 PPS 信号:

    如果客户可以使用 RMII 或 MII、则该器件应该可以工作。

    此致、

    Shane