This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:关于 CTLE 和平坦增益设置过程的阐释

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507004/ds320pr810-clarification-on-ctle-and-flat-gain-setting-procedure

器件型号:DS320PR810

工具/软件:

尊敬的 TI SUPPROT:

我对在 DS320PR810上设置 CTLE 和平坦增益电平的过程有疑问。

在我的测试用例中、我打算将 CTLE 配置为 索引6 平坦增益为0dB

以下是我执行的步骤:

  1. 首先、我0x81 = 0x080x83 = 0x0D根据 CTLE 设置矩阵来编写和。

  2. 然后、通过写入来手动调整平坦增益0x83 = 0x05、将其设置为0dB。

因此、最终的寄存器值是0x81 = 0x080x83 = 0x05、与标准设置矩阵中显示的初始值不同。

我的问题是:

  • 根据矩阵设置 CTLE 指数后、如果需要不同的平坦增益、是否需要单独手动调整平坦增益?

  • 在这种特定情况下、设置是否0x83 = 0x050x0D会影响整体 CTLE 性能、或者结果在功能上是等效的?

请你对此作出澄清。

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱文:

    感谢您提出关于 DS320PR810的问题。 请允许我在下面回答您的问题。

    • 可以通过上述设置(CTLE 指数和平坦增益)来手动设置转接驱动器的均衡设置。 如果需要不同的平坦增益设置、则需要手动调整平坦增益。
    • 设置0x83 = 0x05而不是0x0D 将影响整体 CTLE 性能、并会选择不同的 CTLE 索引。 将0x0D (0b00001101)写入寄存 器0x83会将寄存器0x83的 Flat_GAIN[2:0]和 eq_profile[3:0]字段设置为 CTLE 指数6平坦增益0dB 的适当值。 有关 CTLE 均衡设置详细信息、请参阅表2-10、了解通道寄存器偏移0x3的寄存器说明和表3-1。

    此致、
    David