This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] RS -485 / RS 422收发器资源

Guru**** 2874270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507684/faq-rs-485-rs-422-transceiver-resources

[单击此处返回收发器主页]

欢迎来到 RS -485/422收发器 RS 页面!

下面列出了各种资源、可协助实施 RS 485和 RS 422!

请注意、许多 RS 485资源也适用于 RS 422


RS-485 / RS-422基础知识:

常见问题解答(FAQ):

IEC ESD、EFT 和浪涌信息:

部分 RS-485器件的特殊功能:

使用 Powerbus (OOK 调制 RS - 485)的电力线通信:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仍对我们的收发器有疑问、请点击上方的"提出新问题"按钮。  我们将尽最大努力在24小时内回复您!