This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:有关 SN65DSI86的问题

Guru**** 2506015 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497010/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

工具/软件:

您好:

客户的屏幕显示要求如下。 我是否可以询问是否有必要连接两个 DSI 以完成要求? 客户是否只能连接一条 DSI 路由? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您是否知道水平/垂直参数的消隐?

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gil:

    这是屏幕供应商提供的信息

    Vclk = 240MHz htotal = 2426 hstart = 12hwidth = 2266 vtotal = 1649 vstart = 129vheight = 1488 hsw = 8 vsw = 2

    请帮助检查、我可以询问是否有必要连接两个 DSI 以完成要求吗? 客户是否只能连接一条 DSI 路由? 谢谢您!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这是一个 DSI 端口支持的分辨率。

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    您能告诉我们如何   在一个 DSI 端口模式(4通道)中检查或计算 SN65DSI86芯片支持的资源吗?

    否则、如何检查一个 DSI 端口(4通道)支持的分辨率图像大小 ?  

     SN65DSI86芯片?中支持的帧速率范围

    此致、

    Shuliang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    [引述 userid="652552" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497010/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86/5794331 #5794331"]

    您能告诉我们如何   在一个 DSI 端口模式(4通道)中检查或计算 SN65DSI86芯片支持的资源吗?

    否则、如何检查一个 DSI 端口(4通道)支持的分辨率图像大小 ?  

     SN65DSI86芯片?中支持的帧速率范围

    [/报价]

    此芯片不依赖于视频分辨率、而是基于带宽。 根据分辨率和帧速率、我们可以计算分辨率所需的带宽。

    视频带宽要求计算如下:  

    PCLK = HTotal x VTotal x fps

    视频带宽要求= PCLK x bpp

    在这种情况下、视频带宽需要240MHz x 24bpp = 5.76Gbps

    对于  SN65DSI86桥接芯片、可用的 DSI 带宽为:#通道 x 支持的带宽

    每个通道的最大数据速率为1.5Gbps x 4通道= 6Gbps。

    现在、对于 DP 输出、DP 协议中有一种编码、即8/10。 DP 输出的可用带宽为#LANES x DATA_RATE x 8/10。 对于此分辨率、您可以将 DP 输出配置为4个通道 x 2.7Gbps x 8/10 = 8.64Gbps。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Gil Abarca