This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:FPD-Link III 电缆中双绞线屏蔽层的接地

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507855/ds90ub947-q1-grounding-of-twisted-pair-shields-in-fpd-link-iii-cable

器件型号:DS90UB947-Q1

工具/软件:

对于 FPD-Link III 电缆中的屏蔽、建议采用什么接地做法? 是否应将双绞线的屏蔽层两端接地、只在一端接地、或者根本不接地? 电缆的外部屏蔽层已在两端牢固地接地。 图中显示了可能的电缆结构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timo、

    欢迎来到 E2E 论坛!

    不建议采用电缆屏蔽、因为这是特定于系统的详细信息。 FPD-Link 是一种交流耦合信号、因此不依赖于从 SER 发送到 DES 的接地基准。 我看到电缆屏蔽层的两端在各自的 PCB 上接地的系统、我也看到电缆屏蔽接地端通过电容器与 PCB 接地端分离、从而在发生接地偏移时阻断直流电流。

    此致、

    插孔