This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:发送延迟补偿和次级采样点机制

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506261/tcan1145-q1-transmit-delay-compensation-and-mechanism-of-secondary-sample-points

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

TCAN1145是否具有发送延时时间补偿(TDC)和二次采样点的机制? 目前测得的 CANFD 数据段采样点低于设置、并且 R&D 想知道这是否与 TCAN1145的配置有关、以及是否可以通过 TCAN1145解决? 谢谢。

  • 问题背景: 测得的 CANFD 段采样点始终低于软件配置的采样点值、这无法满足客户的请求。  CANFD 网络的数据段采样点要求是满足[78%、82%]间隔。  实际采样点将低于78%。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    否、这不是 CAN 收发器上的机制。 他们需要在 CAN 控制器上进行配置。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    那么、所有 CAN 收发器都不集成 发送延时时间补偿(TDC)和次级采样点(SSP)吗? 客户已在 MCU 中配置 TDC 和 SSP、客户 测试了 MCU 侧配置的输出端口的采样点速率、处于允许的范围内。 但是、 CAN 收发器中的 CANFD 段采样点始终低于软件配置的采样点值。 我们有什么建议可以解决这个问题吗? 客户正在测试竞争对手的器件并确认竞争对手的性能。 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    采样点不受 CAN 收发器控制、这是一种完全由 CAN 控制器处理的机制。 CAN 收发器只需将数字信号转换为模拟差分信号、反之亦然。 这不是我们在收发器方面能做到的。

    请让他们直接联系其 CAN 控制器供应商。 以下是 TCAN4550-Q1的软件指南以供参考。

    https://www.ti.com/lit/ug/sllu270/sllu270.pdf

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的信息。 哪种参数会影响 CAN 控制器中的采样点? 客户涉及 CAN 控制器(NXP MCU)、但 NXP 将降压转换器传递给 CAN 收发器。 所以我想用详细的证据反击。 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    你不需要任何证据,这是关于 CAN 的常见知识。 采样点是来自 CAN 协议层的一个短语、任何协议层配置都与 CAN 收发器无关。 我们的收发器仅实现物理层、 如果他们不相信、不妨阅读 ISO11898:1和 ISO11898:2。  或者更简单的方法、让他们通读 CAN 收发器的数据表或任何其他竞争产品、他们都找不到任何配置采样点的说明。 这不是 CAN 收发器可以通过物理方式处理的。 我上面提到的 TCAN4550-Q1软件指南是了解 CAN 控制器的良好资源、也可以参阅 NXP 的 CAN 控制器用户手册。

    您的问题也不是我要回答的问题、我不支持 NXP 的 MCU、请让他们直接联系 NXP。

    此致、

    Sean