This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:介质转换器模式(铜缆转铜缆)参考设计支持

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506952/dp83869hm-media-converter-mode-copper-to-copper-reference-design-support

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869EVM

工具/软件:

您好:

如需有关 铜缆转铜缆介质转换器模式的帮助。 PC1至(铜线)   DP83869HM 至(铜线)[SGMII] DP83869HM 至(铜线) PC2。 请对参考设计有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这可通过2个 DP83869EVM 设计实现、这些设计都以 SGMII 设置为铜缆工作模式。 在定制情况下、您可以将 SGMII 布线交换为 PCB 布线。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    您能介绍一下采用 DP83860HM、不带 MAC 芯片或 SoC 的中继器参考设计吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参考 DP83869EVM 的 EVM 原理图。 连接图本质上是2个通过 SGMII 连接在一起的 EVM 实例。

    此致、

    Gerome