This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:GPIO 配置

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507942/tca6424a-gpio-config

器件型号:TCA6424A

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

在系统启动期间、当将某些 GPIO 引脚配置为输出时、我们可以观察到、在将方向设置为输出后、GPIO 引脚会立即自动转换为高逻辑电平。

您能否澄清一下、在从输入模式切换到输出模式时、硬件设计或寄存器配置序列本身是否会导致 GPIO 输出默认为高电平? 如果是、是否有推荐的方法(例如特定寄存器写入顺序、初始化序列或备用配置)将 GPIO 方向设置为输出、同时确保转换期间和转换之后输出值保持低电平?

我们希望获得有关如何在不意外切换的情况下使 GPIO 初始化与所需输出状态保持一致的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端口寄存器的默认值为全高电平。 为了确保输出驱动为低电平、请先向其写入零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的反馈。

    只是想与你再次检查,你的意思是,在设置方向输出之前写零。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    我同意克莱门斯在这里的回答。  

    此致、

    Tyler