This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:关于 SN65HVD3088 RS RS-485收发器 A 和 B (总线输入/输出)之间的内部电容

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507144/sn65hvd3088e-about-the-internal-capacitance-between-a-and-b-bus-input-output-of-the-sn65hvd3088-rs-485-transceiver

部件号:SN65HVD3088E

工具/软件:

尊敬的

SN65HVD3088 RS RS-485收发器 A 和 B (总线输入/输出)之间的内部电容

在 CCLink 电路中用作 RS RS-485收发器

输出 A 和 B 的杂散电容很大、会导致问题。

我认为问题在于 RS RS-485收发器 A 和 B 之间的内部电容很大。

问题

SN65HVD3088E 的 A 和 B 之间的内部电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kiyoshi、

    根据数据表、典型电容看起来为7pF。 除此之外、我实际上没有任何关于电容值的信息。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、保护元件和电缆的电容比收发器的电容大得多。

    请展示一个原理图、说明您如何准确地确定电容是一个问题。