This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:在仿真时查找默认配置下的寄存器值

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505670/ds280df810-looking-for-the-registers-values-at-the-default-configuration-at-simulation

器件型号:DS280DF810

工具/软件:

您好、

在我们的 DS280DF810ABVR 重定时器仿真中、我们使用了默认配置、并获得了良好的效果。
IBIS 文件取自网站。
执行模拟时、默认配置的寄存器值是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    您能否分享 IBIS-AMI 模型配置的屏幕截图?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、似乎 由于仿真过程中有许多配置、因此需要许多屏幕截图。 我们必须使用数据表中的默认值。
    因此、此时问题已解决。