This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:申请对 MAX3232进行原理图审查

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506524/max3232-request-for-schematic-review-of-max3232

部件号:MAX3232
主题中讨论的其他器件:TRSF3223E

工具/软件:

您好、TI 专家

如下图所示、当客户连接 MAX3232IPWR (TI)和 MCU (STM32F446RETx)时、电流消耗似乎大于规格中规定的值。

客户希望在断电时实现小于0.5W 的功率。

请检查原理图中是否存在错误、是否预计导致此问题的原因?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIN1/DIN2引脚不得悬空。 添加上拉电阻器。

    开关电源需要仔细考虑布局。 请显示您的电路板布局布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    正如 Clemens 所指出的、TTL 输入引脚不应悬空。 当输入未正确偏置时、可能会出现增加的电流。

    为了降低功耗、您可能需要使用具有自动断电功能的器件、当 RIN 引脚悬空(未连接)到另一个已启用的 RS232收发器时、该器件将进入关断模式。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens、Bobby

    感谢您的答复。

    1) 是否可以按如下所示在 DIN1/DIN2添加3.3V 上拉电阻器?

    2) 为了降低功耗、您可能需要移至具有自动断电功能的器件、当 RIN 引脚悬空(未连接)到另一个启用的 RS232收发器时、该器件将进入 SHUTDOWN 模式。

    → 您可以推荐具有自动断电功能的器件吗?

    3) 我附上了原理图和 PCB 布局。 请查看它们。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 是否可以按如下方式向 DIN1/DIN2添加3.3V 上拉电阻器?

    是的。

    [引述 userid="459548" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506524/max3232-request-for-schematic-review-of-max3232/5791981 #5791981"]

    2) 为了降低功耗、您可能需要移至具有自动断电功能的器件、当 RIN 引脚悬空(未连接)到另一个启用的 RS232收发器时、该器件将进入 SHUTDOWN 模式。

    → 您可以推荐具有自动断电功能的器件吗?

    [/报价]

    如果您需要2T2R、可以查看 TRSF3223E

    3) 我附上了原理图和 PCB 布局。 请查看它们。

    RS232原理图看起来与我们之前最初检查的原理图相同。  

    我真的没有在 PCB 方面看到任何问题。

    - Bobby