This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:CS2743817:T05596900的交换请求

Guru**** 2613905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506421/dp83869evm-cs2743817-exchange-request-for-t05596900

器件型号:DP83869EVM
主题:DP83869中讨论的其他器件

工具/软件:

Multilink 购买了 DP83869评估板、几天后、该电路板停止工作。  有一系列用于显示状态信息的指示灯 LED、这些指示灯不再显示任何状态、电路板也不会与 SFP 光学模块通信。  我们做的只是打开电路板并配置跳线。  我们希望更换主板并获得更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    只是为了确认、当您将跳线设置恢复到其默认位置时、电路板不会像最初那样运行?\

    以下是默认基准配置:

    E2E 主要用于技术或设计支持、而不是用于交换。 您是否尝试过使用 TI.com 上的客户支持中心? 应该有一些资源可以帮助:

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、我们从未更改过"开箱即用"设置中的跳线。  LED 刚刚停止、指示链路状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我建议使用客户支持中心继续处理此申请。 如果您有任何设计问题、我很乐意提供帮助、但我无法协助换货或退货。

    此致、

    Shane