This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:HSDC045修订版 B

Guru**** 2962100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506944/dp83825i-hsdc045-rev-b

器件型号:DP83825I

工具/软件:

您好、

引导加载程序概念

从上面对于默认选项"0"、确实需要添加 PD 电阻器2.49k、或者内部下拉电阻器足够了、在 HSDC045修订版 B 原理图中仅提供了上拉选项。

另外、LED_0引脚是否能够驱动 LED、低于电路是否可以接受?

此致、

Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harsha:

    只要节点中的任何其他内容发生改变(即从 SoC 加载)、PD 电阻应该足以初始化引脚。 建议至少将 PD 用作占位符、但关键功能可以使用较弱的内部 PD 来实现。 在 Strap 配置时间对节点进行直流测量将表明电路是否需要外部电阻器。

    LED 引脚应能够在3.3V 条件下驱动以下电路。 对于1.8V 电压、可能需要额外的电路来补偿 LED 导通电压。

    此致、
    Gerome