This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:所需的以太网复位数据

Guru**** 2926590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507471/dp83822i-the-ethernet-reset-data-required

器件型号:DP83822I

工具/软件:

我们使用 SNx4LVC08A 连接微 控制器、以太网和闪存进行上电复位、使用 R=330和 C=0.22u、WD_Reset、RST_GPIO 和 Ethernet_UC 来自控制器。 此 RC 是否足以按以下方式上电:首先 是闪存、然后是以太网。 下面的参考电路:

对于 DP83822IRHBR、我们需要以下数据:

1.从 VCC 到 RESET 的延时时间? 最小值和最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    你能否扩大你原来的问题、再作进一步澄清? 如果复位未连接、由于内部 PU 电阻、预计该引脚将随着 VDDIO 斜坡而上升。 否则、此引脚将是器件的输入、因此没有最小值/最大值表征数据。

    此致、

    Gerome