This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:无法在 USB3.2第2代 x2下链接器件、寄存器设置问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507318/tusb1104-fail-to-link-the-device-at-usb3-2-gen2-x2-register-setting-issue

器件型号:TUSB1104

工具/软件:

您好支持团队:

我的客户决定在 USB-C 应用中使用我们的转接驱动器 TUSB1104。

存在器件只能在 USB3.2 Gen2 x1上链接的问题、这意味着 SSTX/RX 只有一侧正常工作。

我首先消除了布局不匹配问题的问题、转接驱动器放置在 USB-C 连接器和 CPU (RPL-S 平台)的中间位置。  

这是我在 USB-C 端口上的寄存器设置、您可以帮助阐明这是否正确?

上电/复位:

将0x24和0x25寄存器设置为11h (为 USB3.2x2启用位4)

将0xA 寄存器设置为11h

断开设备:

将0xA 寄存器设置为11h

上翻方向连接:

将0xA 寄存器设置为11h

上下颠倒方向连接:

将0xA 寄存器设置为15h (翻转位置为有效)

由于自适应 EQ 的默认设置、我没有更改 EQ 部分的任何相关内容。

我错过了 TUSB1104上的任何资源吗?

感谢您的建议。

此致、
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    您能否发送实施的方框图+原理图?